结果:找到"MRAM存储器,MR4A16B,工业计算内存模块,Everspin MR4A16B",相关内容1000条
- EverspinMRAM非易失性存储器的五大优势
- MRAM是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术。MRAM具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起,同时始终保持非易失性和高能效。MRAM可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车,工业,军事和太空应用,这些对于MRAM开发人员来说是重要的部分。那么MRAM的优势究竟有哪些呢?下面我们分几点一起来看看:首先,MRAM是非易失性存储器,也就是断电后MRAM依旧可以保存数据。这一点和之前介绍的NRAM类似。其次,MRAM不存在读取磨损的问题。由于MRAM的原理只涉及磁场改变方向等,不像闪存颗粒那样需要一定数量的电子才能工作,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin MRAM,非易失性存储器,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-02-05 17:09:00
- Everspin扩展MRAM产品系列
- 经常有人将MRAM称作是非易失性存储器(NVRAM)未来的关键性技术。作为一项非易失性存储器技术,MRAM存储芯片是可以在掉电时保留数据并且不需要定期刷新。MRAM存储芯片利用磁性材料和传统的硅电路在单个器件中提供了SRAM的高速度和闪存的非易失性,它的寿命几乎是没有限制的。MRAM芯片器件可以用于高速缓冲器﹑配置内存,以及其他要求高速且耐用和非易失性的商业应用。Everspin半导体在磁存储器设计和制造及交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。包括40nm和28nm及更高工艺在内的先进技术节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJST-MRAM芯片生产。E...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin,MRAM,非易失性存储器,Everspin MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-22 16:11:00
- MRAM与常用计算机内存的性能比较
- 新千年信息怎样储存?又需要如何传输?MRAM芯片是磁阻随机存取存储器。1989年巨磁阻现像的发现及随后几年巨磁阻材料的开发,直至巨磁阻磁头GMR的制成与应用都为MRAM存储器研究开发奠定了基础。1995年IBM、摩托罗拉及好莱坞等三家大企业提供基金进行高密、高速低耗MRAM芯片的开发,其技术指标及产品目标要求如下:技术指标:具有sram芯片的随机存取速率;具有DRAM芯片的大容量存储密度;具有EEPROM芯片存入数据的非易失性。产品目标:取代计算机的DRAM内存,取代手机的EEPROM闪存。表1列出MRAM芯片与目前常用的几种计算机内存SRAM、DRAM及闪存的性能比较。表1SRAM、DRA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,SRAM,EEPROM,计算机内存,非易失性存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-07 16:52:00
- EverspinMRAM内存技术如何工作
- EverspinTechnologies总部位于亚利桑那州钱德勒,主要是设计和制造MRAM、STT-MRAM的全球领导者,Everspin所生产的MRAM产品包括40nm,28nm及更高工艺在内的先进技术,在节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJST-MRAM生产。其产品包装和测试业务遍及中国,台湾和其他亚洲国家。那EverspinMRAM内存技术是如何工作的?Everspin代理下面将解析关于MRAM内存技术工作原理。EverspinMRAM与标准CMOS处理集成EverspinMRAM基于与CMOS处理集成的磁存储元件。每个存储元件都将一个磁性隧道结(MTJ)器件用于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin MRAM,MRAM,MRAM内存技术 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-31 14:25:00
- EverspinMRAM优化系统能耗
- Everspin在磁存储器设计制造和交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。Everspin拥有600多项有效专利和申请的知识产权,在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面均处于市场领先地位。本篇文章介绍EverspinMRAM优化系统能耗。与EEPROM或闪存相比,诸如MRAM之类的技术可以显着降低系统总能耗。对于许多无线和便携式应用程序,尤其是在不断增长的物联网中,能源预算(一段时间内消耗的总功率)是至关重要的组成部分。在计算设计的功耗预算时,工程师通常会查看设备的额定功耗。但是,其他因素也可能起作用。例如,对于非易失性存储器,写电流远高于读或待...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin MRAM,MRAM,非易失性存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-17 13:57:00
- MRAM独特功能替换现有内存
- 在所有常年兴起的记忆中,MRAM似乎最有可能濒临大规模,广泛采用。这是否会很快发生取决于制造的进步和支持分立和嵌入式MRAM器件技术的生态系统。MRAM以及PCRAM和ReRAM已经达到了一个临界点,在更多应用中它比以往任何时候都有意义。然而,从工艺和材料角度来看,它的确面临着一系列制造挑战,因为它使用的材料和工艺与传统CMOS制造不同。目前MRAM是在单独的工厂中作为[线的后端](BEOL)工艺制造的。需要传统的CMOS制造中不使用的新设备,例如离子束蚀刻和新的溅射靶。为了降低嵌入式MRAM产品的成本,制造需要进入CMOS晶圆厂,并成为常规设备制造的一部分。除了将MRAM进一步整合到制造链...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,Everspin MRAM,SRAM,内存,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-30 15:40:00
- 工业计算内存模块专用MRAM存储器-MR4A16B
- 并行MRAM是大多数手机、移动设备、膝上机、PC等数字产品的存储器的潜在替代产品。从MRAM芯片技术的特性上来看,可以预计它将能解决包括计算机或手机启动慢、数据丢失、数据装载缓慢、电池寿命短等问题,明显改变消费者使用电子没备的方式。研华PCM-23系列内存模块是用于mPCIe接口的工业级内存模块,能够通过具有不同功能的iDoor技术通过连接器扩展对内存的访问。PCM-23内存模块是可选的扩展内存,用于在事件日志中存储关键数据。断电时,关键数据必须是非易失性的。为了满足非易失性存储器的需求,研华选择了EverspinMR4A16B16MbMRAM存储器,因为它提供了2MB的非易失性,可靠的数据...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM存储器,MR4A16B,工业计算内存模块,Everspin MR4A16B 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-20 15:39:00
- EverspinMRAM小尺寸MR4A16B存储器
- Everspin的MRAM技术具高可靠性、快速读/写、即时开启、非挥发性、和无限次擦除等特性。Everspin的产品组合包括提供BGA和TSOP两种可选封装、容量从256Kb到16Mb的8位和16位并行I/O产品,以及采用DFN封装、容量从256Kb到1Mb的串行I/O产品。MR4A16B是一款3.3V、并行I/O非挥发RAM,其超快的存取周期仅为35ns,并允许无限制的读/写循环。在每次写入后,资料能持续保存超过20年。与其它存储器不同,MRAM还可免除因宇宙射线所产生的软错误率(SER,softerrorrate)。这款16MbMRAM由位宽为16的1,048,576个字组成。引脚和功能...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Everspin MRAM,MRAM,MR4A16B存储器,MR4A16B 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-23 15:59:00
- EverspinMRAM存储器MR25H10CDC
- Everspin除了是业内首个批量MRAM供应商之外,还拥有并运营位于亚利桑那州钱德勒的集成磁制造线。Everspin当前的产品基于180纳米和130纳米工艺技术节点。产品包装和测试业务遍及中国,台湾和其他亚洲国家。Everspin正在向全球领先的客户运送大量MRAM产品。我们拥有成熟的全球供应链,并致力于最高质量和寿命。Everspin在磁存储器设计,制造和交付到相关应用中的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。MR25H10CDC对于必须使用最少数量的引脚快速存储和检索数据和程序的应用,MR25H10CDC是理想的存储器。·提供AEC-Q1001级合格选项。·40MHz的读写速度,具有无...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Everspin MRAM MRAM存储器 MR25H10CDC Everspin代理商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-25 16:57:00
- EVERSPIN非易失性存储器嵌入式技术
- 相关研究指出,如果以嵌入式MRAM取代微控制器中的eFlash和SRAM,可节省高达90%的功耗;如果采用单一晶体管MRAM取代六个晶体管SRAM,则可实现更高的位元密度和更小的芯片尺寸,这些功率与面积成本优势将使MRAM成为边缘侧设备的有力竞争者。而相较于传统的NAND闪存,PCRAM或ReRAM存储级存储器更可提供超过10倍以上的存取速度,更适合在云端对资料进行存储。MRAM是一种非易失性存储技术,从20世纪90年代开始发展。该技术具备接近静态随机存储器的高速读取写入能力,快闪存储器的非易失性、容量密度和与DRAM几乎相同的使用寿命,但平均能耗却远低于DRAM,而且可以无限次地重复写入。...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: EVERSPIN 非易失性存储器 MRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-20 17:24:00
返回